This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:TPSM53602:在轻负载条件下从 PWM 模式转换到 PFM 模式时的压降问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602, TPSM53604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955443/tpsm53602-tpsm53602-voltage-drop-issue-when-transition-from-pwm-mode-to-pfm-mode-at-light-load-condition

器件型号:TPSM53602
主题中讨论的其他器件: TPSM53604

您好!

当 TPSM53602从 PWM 模式转换到 PFM 模式时、我遇到了压降问题。  

输出电压设置为5.3V,输出电流为500mA, 输入电压大于11V 时保持稳定,但当输入电压小于11V 时,输出电压在4.7和5.3V 之间切换。

在转换期间是否有任何方法可以消除毛刺脉冲?

谢谢、

Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    您能否发送原理图和以下波形:

    输入电压大于11V 时的情况下的输入电压和输出电压

    输入电压<11V 时的输入电压和输出电压

    此外、您将什么用作器件的负载? 一个简单的电阻器或电子负载或其他东西?

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的及时响应、下图 显示了问题和原理图。

    输入电压低于或高于11V、负载为500mA。

    供参考、开关稳压器的输出驱动 LDO。

    谢谢、

    Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    以下是输出端存在和不存在问题的输入电压图。

    谢谢、

    Kishore。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    您能否尝试重新发布您的图片、我的结尾没有显示这些图片

    谢谢、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    附件是显示问题的图片。

    我添加了一个与内部电感器串联的10uH 附加电感器和一些附加电容器、以解决该问题、但返工失败。

    谢谢、

    Kishore。

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    感谢您重新发送照片。 毛刺脉冲行为很奇怪、让我相信负载可能会发生脉冲。

    您为哪种类型的负载供电? 负载是脉冲还是恒定的500mA?

    我还可以 看到您的布局吗?

    此致、

    哈里森·奥维图夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    5.3V 输出通过 LDO 馈送至小信号射频放大器,应用用于 CW 操作。

    事实上、我也尝试过4A 器件(TPSM53604)、这也显示了类似的问题、但在10.5V 之后

    谢谢、

    Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    感谢您添加的信息以及布局。

    我还有几个调试步骤、可以帮助我们了解一下这里的情况:

    1. 如果可能、继续将 VIN 降低至6V。 问题是否变得更糟或行为发生变化?

    2. 如果可能、断开负载(您提到了一个 LDO 下游、可能可以将其移除)、并使用一个负载电阻器为输出加载以仅检查模块。

    3. 检查中间大 GND 焊盘上的焊接情况、我看到 GND 焊盘周围有很多过孔、 并想知道是否可能存在 PGND 焊锡空。

    4. 如果您将收货地址发送到我的电子邮件 :h-overturf@ti.com 、我可以为此器件向您发送样片 EVM、您可以将其插入系统以查看问题是否仍然存在。

     此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    我在电阻负载下测试了稳压器、该稳压器在输出上没有任何毛刺脉冲时似乎很好。 后来发现外部浪涌限制电路是问题的根本原因。

    感谢您的支持!

    Kishore。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    感谢您的更新、我很高兴您能够找到问题的根本原因。

    此致、

    Harrison Overrurf