This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC3306变热

Guru**** 2797805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909197/mc33063a-mc3306-getting-hot

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件:TPS61089

您好!

我之前发布过、但意外地包含了错误的屏幕截图。 请参阅随附的原理图。 我让该升压转换器正常工作、并输出正确的输出电压(11V)。 输入为3.5V。 但是、当我在粉末电源上添加任何类型的大约.8-1安培的负载时、IC 变得非常热、电压降至大约8v、然后关闭。 我计算了1.5A 最大值的值。 这里可能会有什么问题? 我使用的频率为100kHz、因此计时电容为100pf。 我还尝试了1 nf、正如之前推荐的。 我的示波器上的输出看起来很干净、很好。

什么导致 MC3306 IC 过热? 我的数学运算是否不正确? 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以回答吗? 凸块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉让你久等了。

    您可以与我们分享波形吗? 包括电感电流。 电感的饱和电流是多少?

    当负载高于0.81A 时、该问题会发生、但在较轻的负载下仍然正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您回来。 我尝试过几种不同的电感器尺寸、结果都相似。 我可以拉取更少的电流、它的加热速度不会那么快、并且电压下降得更少。 根据不同的数字、我已经尝试了1uH、3uH、10uH 和20uH、但没有一个解决了问题。 电感器会保持冷却、但 IC 会变得非常热。

    请参阅随附的示波器读数。  我们的负载从 PSU 直接拉取0.5A、当连接到升压转换器时、它在0.8-1.3A 之间拉取。 在 circut 中、会导致效率低下。 我不知道为什么会发生这种情况。 我让另一位工程师来看看、他们也不确定。 这是我的最后希望! 感谢你的帮助。

    输入:3-4.2V

    输出:11V

    最大电流:1.5A

    f:100kHz

    电感器电流饱和:2.2A

    空载:

    有负载时:

    [引用用户="Minqiu Xe"]

    您好、Michael:

    很抱歉让你久等了。

    您可以与我们分享波形吗? 包括电感电流。 电感的饱和电流是多少?

    当负载高于0.81A 时、该问题会发生、但在较轻的负载下仍然正常?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我很怀疑电感是饱和的。

    对于升压转换器,Iin=Vout*IO/Vin/Efficiency。 以 Vin=4V、Vout=11V、Io=0.8A、Eff=90%为例。 然后 Iin = 2.44A。 考虑电流纹波和浪涌、可能会高得多。 它超出了电感规格。

    最好使用电流探头对其进行仔细检查。 并尝试具有大电流能力的电感。  

    实际上、我们建议根据数据表建议选择外部参数。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我刚刚认为它超过了 MC33063的电流能力、因为它仅支持1.5A 电流。 它是开关的峰值电流、如电感的峰值电流、而不是输出电流。  

    我建议您查看 TPS61089、它具有足够的电流能力和更小的解决方案尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!