请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 你(们)好,先生
到目前为止、我们的产品使用 BQ24192、其可闻噪声为5Vin~9Vin
当 Vin 电压达到12Vin 时,噪音将消失
您以前有过什么经验吗?
我们的规格为9V 至1节电池/3A 充电电流
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.