This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:缓冲电路

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960065/csd87381p-snubber-circuit

器件型号:CSD87381P

您好!

我想设置缓冲器电路。

我理解用户应该通过改变 Rsnb 和 Csnb 来检查情感、但我想知道起点。

下面的计算可能有用。

- Csnb = 2CP
- Rsnb = Vs / is = Vout/Iout

Q1)是否可以告诉我 CSD87381P 低侧的 CP?
Q2)是否建议计算缓冲电路?

是的  
- VIN = 12V
- VOUT = 0.85V
IOUT = 10A

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata San、

    感谢您关注我们的 FET。

    Q1) MOSFET 数据表中的 CP 称为输出电容、有关低侧或同步 FET 的信息、请参阅 CSD87381P 数据表中的图16。

    Q2)我在这个 e2e 论坛上找到了这篇文章、其中介绍了降压转换器的缓冲器设计、网址为: