您好!
我已经设计了一个基于 webench 和电子表格计算器的基本电路。
我的电路和一些工作原理如下所示。
我已遵循数据表和电子表格。 唯一的区别是、在我获得波形之前、我知道电流感应电阻为0.2欧姆、在我准备此消息时、我意识到电阻为0.22欧姆。
输出设计为19.5V/~60W
从波形中可以看到、它不会启动和锁存。
我认为电流波形是怪异的。 我尝试小心 PCB 布局。 我不知道为什么会这样、我也不知道这是问题的根源。
如果我用2A/1500V 的栅极电阻器更换 MOSFET、则闩锁会消失、但在这种情况下会永久重新启动。 如果我将栅极电阻器更改为5.1欧姆、则会再次发生闩锁、但电流波形的振荡明显较少。
我还添加了我使用的电子表格文件。
e2e.ti.com/.../5037.FLYBACK-TRANSFORMER-DESIGN-TOOL.XLS
希望我能在这里得到帮助、因为我是一个无头人、不知道该怎么做。
谢谢。