请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24 主题中讨论的其他器件: 、TPS546B24A、 TPS546A24A
大家好、整个团队
我们的客户正在寻找 TPS546D24的替代器件、该器件在低电流下具有更高精度的电流读数
请告诉我们您的反馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、整个团队
我们的客户正在寻找 TPS546D24的替代器件、该器件在低电流下具有更高精度的电流读数
请告诉我们您的反馈
首先、我建议客户考虑从 TPS546D24迁移到 TPS546D24A、以用于更高电流的应用。
对于低电流应用、我们最近发布了引脚对引脚兼容的 TPS546B24A (20A 版本)和 TPS546A24A (10A 版本)、它们将在较低的输入电流下提供更精确的电流遥测值。
TPS546A24A (10A)是额定电流最低的集成 FET 转换器、具有我们目前提供的集成电流感测遥测功能。