This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:SW 上升时间和下降时间

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907339/lmr33640-sw-rising-time-and-falling-time

器件型号:LMR33640

您好专家、

您能否测量 SW 节点的上升时间和下降时间?

条件、

VIN=24V

VOUT=5V

Iout=3.5A

器件:LMR33640DDDA (1000kHz,SOIC)

我在 webench 上检查它、如下所示、

为0.1nsec。 我想、速度太快了、我能相信这个仿真吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它太快了。 您可以申请此器件的免费 EVM 样片并对其进行测试。 谢谢。

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    感谢您的推广回复。

    抱歉、由于新冠疫情原因、我和客户现在在家工作。

    如果您可以测量它、可以帮您吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、很高兴为您提供帮助、我们需要订购此器件的一些 EVM、可能需要一些时间、我可能会在下周中旬收到它。 收到后、我将进行测试并附上结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iven-San、

    感谢您的善意支持。 我等待您的更新。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iven-San、

    你有更新吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚检查了此 EVM 板订单的状态、它仍在进行中。 看起来有一些延迟、我将在收到测试后进行测试、感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在以下波形上找到 Vin=24V、Vout=5V、Iout=3.5A 的上升/下降时间:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    非常感谢您的支持。

    感谢您的热情支持!!

    谢谢

    穆克