This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:具有低输入电压的 LM5046。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958854/lm5046-lm5046-with-low-input-voltage

器件型号:LM5046

您好!

LM5046的最小输入电压= 14V。 是否可以在 Vin=15V 但功率级输入电压仅为10V 的情况下使用此控制器?

谢谢

LEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,列夫!  

    感谢您与我们联系并关注 LM5046! 我认为可以在该配置中使用该器件、但您需要考虑该器件的多项安全功能、例如欠压锁定和输入电源轨上的过压保护。 这可能会导致功率级组件出现控制器无法响应的问题、从而可能导致电路损坏。 总的来说,我不推荐这种做法。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson