This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:它是否适合负输出?

Guru**** 2511535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958867/tps56637-does-it-suit-for-negative-outpur

器件型号:TPS56637

你(们)好,先生

我想将 TPS56637用于负输出

规格

输入电压:24V/

输出电压:-5V/5A

它是否适合负极毛刺?

还是有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPS56637可获得负输出。 但对于该应用、器件上的输入电压为 Vin 至 Vout。 因此、输入电压范围为 Vin_min 至 Vin_max-Vout、其中 Vout 为正值。  

    因此、如果您希望获得-5V 输出电压、最大输入电压应低于28V-5V=23V。 不支持24V 电压。

    附加的链接供参考。

    https://www.ti.com/lit/an/slva933/slva933.pdf

    谢谢、

    Lishuang