您好、专家、
我的客户正在考虑 使用 LM2660的正电压倍频器电路。
如果使用正电压倍增器电路、您能告诉我以下各项的设计方法吗?
最低输入电压要求:
它是 Vin>(6V+ROUT×IL)/2吗? (如果客户希望设置超过6V 的输出电压)
C1/C2电容值:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/937437
您能告诉我电容可选范围和建议电容值吗?
此外、即使是正电压倍增器用例、它也会影响 Rout、如图15所示。 对吧?
输出电压纹波
您能否告诉我输出电压纹波的计算方法(正电压倍增器用例)
输入电容
您是否有任何 Vin 电容器的推荐电容值?
10uF + 0.01uF 是否没问题?
5.功耗
您能告诉我功耗(正电压倍增电路的功率损耗)的计算方法吗?
谢谢
穆克