This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:背光 LED 驱动器连接

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958181/tps61199-backlight-led-driver-connection

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件:TPS61196TPS61169

大家好、团队、

我们有一个 TFT 7英寸 LCD 背光应用。 背光额定值最大为20V/150mA。 随附的是我们希望在系统中使用的图。 请告知我们电路连接是否正常。 如果不是、请为同一应用推荐器件。

此致

Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    请注意、输出电压只是升压器的输出、您无需使用其他电源线来驱动 LED。

    该器件的每通道最大电流为70mA@μ A。 根据您的要求、每三个通道将组合在一起以驱动 LED。

    我建议您使用 TPS61196和 LP8866、它们更适合您的应用。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们没有独立的灯串来控制 LED。

    我们只有两个引脚、阳极和阴极。 在两个引脚之间、我们有这个 LED 灯串。

    此致

    Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    了解。

    如果是、我认为单通道器件适合您。 TPS61169呢? 它更便宜、尺寸也很小。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的建议。

    是否有任何支持12V 输入的驱动器。

    此致

    Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    您可以分离 VIN 和 VBAT、并在 VBAT 上施加12V 输入电压、而在 VIN 上施加更低的电压。

    Robin