This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A50:I2C 从器件地址

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956722/tps542a50-i2c-slave-address

器件型号:TPS542A50

您好!

数据表中的两个 I2C 从地址(0x60/0x61)是否显示为7位? 如果是、它们应该分别为8位中的0xC0 / C2、对吧?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    显示的地址(0x60/0x61)是7位地址、事务中的第8位是读/写位。 通常会调用一个 I2C 函数、该函数将7位地址和读/写作为输入、并将这2个信息片段连接起来以8位数据包的形式发送。 如果将读/写位作为8位地址的 LSB、则包含读/写位的8位地址为0xC0/0xC2是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    我要将此主题标记为"TI 认为已解决"。 如果您在此处有任何后续问题、请随时再次打开主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、谢谢!