This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 激光驱动器

Guru**** 1540860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, TPS54200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909207/laser-driver

主题中讨论的其他器件:TPS54201TPS54200

您好!

我希望构建一个可编程单激光驱动器。 我需要50mA 至400mA 之间的可变输出电流以编程方式更改激光输出功率强度。 我更喜欢模拟调光而不是 PWM 调光、因为激光输出用于对具有100fps 摄像头的表面进行成像。 (对于 MOSFET 驱动器、我认为 PWM 调光在高频(100kHz+)下工作、但我们欢迎您提出建议)。 激光正向电压大约为2V。 输入可以提供5V、2A。 它是一款价格敏感型器件、因此理想情况下也希望针对价格进行优化。

对于此特定应用、我是否可以查找单个 TI 器件?

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

       我认为我们具有模拟调光模式的 TPS54201将是适合此应用的良好解决方案。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的建议。 我认为 TPS54200将对我的要求进行统计。

    我将介绍 数据表应用手册 。 我无法弄清楚的一点是、IC 中的模拟和 PWM 调光模式是在启动 VIN 上设置的(根据我的理解)。 我是否能够在开始时将 PWM 引脚拉至低电平(并关闭激光器)、并在需要时馈送 PWM 信号、使其随时根据需要锁定到模拟 PWM 模式?

    我认为这应该是可行的。 我只是要求仔细检查我的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是的、您的理解是正确的、您可以将"CTRL"引脚下拉至低电平、并在它启动时应用 PWM 信号。

    BR

    肖恩