This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:最大输出电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908932/tps560430-maximum-output-voltage

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件: LMR33610

你(们)好

我考虑在设计中使用 TPS560430 Simple Switcher、但有几个问题:

  1. 数据表指出、输出电压最高可达输入电压的95%、但在3DEXPERIENCE 示例中、输出电压限制为24V。 在我的设计中、我需要33V - 35V 输入电压提供30V 输出。 有可能吗?

  2. 我想在 LTSPICE 中对设计进行仿真、但发现的唯一 SPICE 模型是加密的。 是否有可能获得 TPS560430的未加密模型?

提前感谢您的帮助。

此致

Erik Binder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我认为这很有可能。 您可以随时通过订购 EVM 进行确认、EVM 已在线提供。

    但该部件有点旧。 我建议在您的应用中使用 LMR33610。 请看一下。

    和 Sorry Erik。 无法提供未加密模型。  

    我希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta