请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件: BQ24296
先生,您好:
我们有一个系统需要使用 BQ27421-G1和 BQ24296将其连接为附件原理图、但它似乎有问题
,我们使用了并联 结构,但 FAE 告诉我们需要修改序列 结构
这意味着 BQ27421-G1的输出需要 SRX 引脚、对吧? 原因规范中的引脚为"AI"
BQ27421-G1 和 BQ24296 都有引脚用于电池 的散热引脚我们如何将其连接到系统中?