This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:通过 ILIM 引脚重新设置器件上电时的输入电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908830/bq25890h-re-set-the-input-current-when-device-power-on-by-ilim-pin

器件型号:BQ25890H

尊敬的先生:

     对于 BQ25890H、当器件关闭并为电池充电时、

我们将 ILIM 的输入电流限制设置为1A、Rilim 为390欧姆、

器件启动时、我们是否可以通过添加并联电阻器将 ILIM 重新设置为2A?

如下图所示、以红色电路显示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    是的。  您可以使用并联电阻器和串联 FET 更改 ILIM 电流钳位。

    此致、

    Jeff