This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:FSW 显著降低

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908436/lm3404-fsw-decreases-significantly

器件型号:LM3404

大家好、

如果未安装带 LM3404MR/NOPB 的 PCB、并且该 PCB 由直流电源和函数发生器供电、则其按设计运行、但在产品中安装电路板时、FSW 会显著降低。
在这种情况下、我应该关注并改进哪个引脚?

随附的是 波形

e2e.ti.com/.../SW-output-voltage.pptx 

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果它具有相同的输入电压、相同的 LED 负载和相同的 PWM 信号、则它应以相同的方式运行。

    "产品中"的电源是什么?

    什么是 Vin 乘积、Vled 您使用的电感器值和 ron (两种情况)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的帮助。

     

    VIN 为12V。

     产品中的电源  是专门 制造的逐行交流/直流单元。

    它 保证持续提供12V 电压。 我已经检查 了 Ron 的电压、它是12V。

    Ron 为910 k Ω。

    电感器为33uH。

    BR、

    Taku Kato  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解过输出电压和电流?

    如果 Vin 相同、Vout 相同、PWM 信号相同、则应以相同的方式运行。  您是否在产品外部和产品内部执行了任何不同的操作?

    此致、