This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610982:输出短路时具有过载保护

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908596/tps610982-over-load-protection-when-output-short

器件型号:TPS610982

您好、Minqiu、  

我对 TPS610982还有其他问题。  您之前提到过、如果仅将 VIN 接地短路、IC 不会损坏、那么输出(负载)短路会怎么样?  

 具有过载保护功能。  此功能是否能够在因未知原因突然发生输出短路(VMAIN 短接至 GND 或 VSUB 短接至 GND)时保护器件损坏?

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    长时间不用说、希望你们做得好。  

    有一个将 SW 连接到 Vmain 的二极管。 这意味着、如果 Vmain 短接至 GND、电流将流经该二极管、无法关闭。 如果该电流过大、IC 可能会损坏。  

    如果 Vsub 短接至 GND、则器件会将电流限制在 ILIM_SUB 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、  

    希望你们也能做得好。  

    感谢您的快速回复。