This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92663A-Q1:LED 高 PWM /电流驱动器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957285/tps92663a-q1-led-high-pwm-current-driver

器件型号:TPS92663A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518

您好!

我需要有关驱动器/控制器的建议。 我们打算使用此 LED cree.com/led-components/media/documents/ds-CMA1306.pdf

9V@900mA

电压介于10V 和28之间。 我们需要 A 版和 B 版分别具有大约20W 和大约50W 的灯。
亮度应由 I2C 或 SPI 接口控制(可能会有额外的控制器)

您可以建议什么解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我想更详细地了解您想要实现的目标。

    您是否使用一个或多个 LED?

    "电压介于10V 和28"之间、这是输入电压范围还是 LED 电压范围(一个 LED 到三个串联 LED)?

    在18V 和36V 选项下、您指定的 LED 最大电流为2.4A 时为9V、请注意、这是 LED VF 的低端范围。

    有用的是输入电压范围、输出电压范围或 LED 配置、输出电流范围、LED 数量(xx mA 时为9V、或其他和串联/并联配置)以及您希望包含的任何其他设计标准。

    我们有三个 SPI 接口部件、即 TPS92518双通道降压转换器、TPS92520双通道同步降压转换器和用于升压、升压到电池(降压升压)的 TPS92682多拓扑、SEPIC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。 我正在使用>1个 LED。 10V 和28是我们电池的最小和最大电压。 如果不可能实现较大的范围、我们可以将其从10-18V 缩小。 我们可以灵活地配置 LED、并且只依赖于我们可以使用的 LED 驱动器/控制器。 其中一个最重要、也不灵活的标准是高 PWM 频率、因为光应该用于视频(广播)、否则我们可以使用可用的驱动器。输出电流范围可以是0.9A-1.2A。 可通过哪种 IC 可用及其效率来选择串联/并联配置

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    首先是确定要选择哪种拓扑。  根据数据表、9V LED 可高于9V。  一旦 VLED 接近 Vin、降压转换器将无法调节电流。  如果输入电压最小为10V 且 LED 处于或低于9V、则降压转换器可以工作。  如果 LED 电压可以在输入电压范围内、则需要升压到电池或 SEPIC。  如果 LED 电压始终高于输入电压、则升压转换器可以工作。

    TPS92518适用于高频分流 FET 调光、它是一款双通道降压转换器、因此根据输入电压和输出电压、这可能不起作用。  TPS92520可能无法工作、因为电流限制为1.6A。  TPS92682具有可实现更高调光频率的串联 FET 调光功能、可用作升压、电池升压或 SEPIC 转换器。

    另一种选择是将电压升压到更高的电压轨、以便使用降压转换器。

    此致、