This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:LDO 输出问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908600/tps53319-ldo-output-question

器件型号:TPS53319

大家好、

我的客户希望使用 TPS53319、VCC=5V。

我注意到有一个集成式 LDO、因此我想知道 VCC=5V 时、除了 RF 引脚通过电阻器连接到 VREG 之外、输出 LDO 电压是多少? 我无法从数据表中获取压降电压信息。

此外、当 VCC=5V 时、所选频率是否会与 Vreg=5V 时的表1不同?  

谢谢!

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    在30mA 负载下、压降电压为250mV。  

    如果唯一的负载是射频电阻器、则压降非常低、器件会在启用后的前250us 锁存频率选择。

    当 VREG=5V 并且只连接 RF 稳压器时、所选的值将与表1不会有什么不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels、您好!

    感谢您的回答!

    我假设"当 VREG=5V 且仅连接射频稳压器时、所选电压与表1不会有什么不同"、您实际上是说  "当  VCC=5V 且仅连接射频稳压器时、所选电压与表1不会有什么不同"、对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们不指定空载 LDO 压降、因为很难确保测量的一致性。  相反、我们以30mA 的负载电流指定 LDO 的压降、这表示 TPS53319在转换和切换时的电流。  压降额定值小于250mV。  该压降的主要驱动因素是线性稳压器元件上的电阻压降、该压降将随电流减小。

    是的、当 VDD (引脚19)= 5V 时、表1中的频率应准确、即使 Vref 将略低于5V。