请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3404 我们在其中一个设计中使用的是 LM3404。
Vin=12V、Vf=2.1V、No of LED -2 If =1A。
我对 开关频率和 Ron 值有一个澄清。 根据数据表第9页的图14。
对于大约4V 的 VF、开关频率应为1000kHz。 在这种情况下、我的 Ron 值约为32.8K。 Ton 为360ns
但是、在第6页中提到了开关特性、即 Ton 应在2.1uS 至3.4uS 范围内。
请澄清。