This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:LM3403 - LED 电流驱动器

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908530/lm3404-lm3403--led-current-driver

器件型号:LM3404

我们在其中一个设计中使用的是 LM3404。

Vin=12V、Vf=2.1V、No of LED -2 If =1A。

我对 开关频率和 Ron 值有一个澄清。 根据数据表第9页的图14。

对于大约4V 的 VF、开关频率应为1000kHz。 在这种情况下、我的 Ron 值约为32.8K。  Ton 为360ns

但是、在第6页中提到了开关特性、即 Ton 应在2.1uS 至3.4uS 范围内。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些仅供使用导通电阻值为200k Ω 且输入电压为10V 和40V 时参考。  您可以使用您的值。

    此致、