This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:TPS62135的热组件

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908425/tps62135-heat-isssues-faced-for-tps62135

器件型号:TPS62135

您好!

请帮助您告知  、由于 TPS62135在打开期间当前面临高温问题、温度会持续升高、直至降低、且温度约为120摄氏度。 以下是运行要求。

输入电压:13.5V

VOUT:(应用为 USB type C 充电器)

12V 1.5A、9V 2.0A、5V 3.0A

请帮助提供有关降低热量所需的设计改进建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电极、

    我看到您发送的有关此问题的电子邮件。 我将关闭此主题并通过电子邮件讨论该问题。

    此致、

    模块