This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:PSRR

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908431/tlv741p-psrr

器件型号:TLV741P

大家好、团队、

这可能是一个基本问题、但我们是否也可以对 Vin3.3V、Vout2.5V 使用图10?

客户有点担心。

如果 Vout2.5V 与 Vout1.8V 之间没有很大差异、我将告诉客户使用图10。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    如果输入电压为3.3V、输出电压为2.5V、则可以使用图10。
    正如您在电气特性说明中看到的、一旦您的压降电压高于500mV、就会应用这些 PSRR 曲线。
    在 Vin 大于(Vout + 500mV)后、输入电压对 PSRR 曲线的影响很小。
    客户应用程序远高于此阈值、因此他们可以安全地使用图10。

    谢谢、

    斯蒂芬