This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:绝对最大电流和 LED 连接

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957192/tps61194-abs-max-current-and-led-connection

器件型号:TPS61194

您好!
根据 TPS61194数据表、"最大电流"典型值为每通道100mA (±5%)。
我的理解是、TPS61194的流过电流不能超过此"最大电流"、并且 TI 未定义绝对最大电流值。  正确吗?  请告诉我们。

如果连接的 LED 总数为200mA、建议使用"50mA x 4通道连接"或"100mA x 2通道、无负载(GND) x 2通道连接"?  请告知我们原因。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    100mA 是每通道的典型建议电流、您的理解是正确的。

    50mAx4是更好的选择、因为灌电流净空电压更高、流动电流更高、因此会导致更多的功率损耗。  

    Robin