This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:使用 LM5001时的外设部件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907286/lm5001-peripheral-parts-when-using-lm5001

器件型号:LM5001

尊敬的所有人:

我想问一下 LM5001

在比较数据表中的电路图20和 WEBENCH 中的电路时、在 WEBENCH 的电路中、红圈中的器件会附加到数据表中的电路中。
(我有客户要求配置尽可能少的外设组件。)


①如果不使用 EN 引脚、是否不需要蓝色圆圈部分(Rcv1、Rcv2、Cin1)?

(如果未使用 EN 引脚、是否可以将其保持断开状态?)
②The 未能在数据表中确认与 D1平行排列的 RB 和 CB 说明。 是否需要使用 LM5001?

(如果您不介意、请告诉我 RB 和 CB 的角色。)

图20中未③Cc1 μ A。 以下环路补偿是否在没有 CC1的情况下工作?
(如果 C1不存在、我认为 CC1是必要的、因为无法推导出下图中计算的极点)


④如果不需要设置软启动、是否不需要数据表 Figure 20中所示以红色圆圈表示的器件(D2、D3、RS1、CSS)?

此外、如果您需要设置软启动、当您仅使用不带 D2、D3和 RS1的 CSS 时、会出现什么问题?

*顺便说一下、客户正在考虑在以下条件下使用。
VIN = 18V-30V
VOUT = 40V
Iout = 0.25A

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    首先、感谢您考虑我们的产品。

    请了解数据表中包含基本电路、Webench 提供了一个包含其他功能的真实原理图。  例如、UVLO 处的电容器提供一些噪声滤波以防止误触发; 电路 A 中的电路实现了软启动;RB-CB 形成缓冲器以衰减开关期间的振铃; 并且 CC1在补偿中添加了一个极点、以作为电流模式控制电路的典型2类定子来完成补偿。  

    要回答您的问题:

    (1)是的、如果您不想对 UVLO 阈值进行编程、则可以使 EN 引脚保持悬空状态。

    (2)如果在测试后需要、最好在 PCB 上保留缓冲器位置。  您可以选择不安装、但具有灵活性可以节省您的开发时间。

    (3)您将松开杆。  如果您不想使用该公式、则仍可以通过设置 CC1=0来使用该公式。  

    (4)您回答正确。  您可以通过不使用这些部件放弃软启动。  但是、如果您稍后需要、我建议您保留 PCB 上的位置。   

    LM5001应支持该应用。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢你的答复。

    我想问有关(4)的问题。

    如果我设置软启动、能否在图中的红色圆圈 A 的电路中仅保留 CSS 的同时移除 D2、D3和 RS1?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您将需要保留二极管。  否则、CSS 将永久存在于 COMP 引脚上并影响环路稳定性。 您只需使用该电路、便可使 COMP 在启动期间缓慢上升。  在此过程之后、通过反向偏置二极管 D2来断开电气连接。  D3提供快速放电路径。 否则、当您具有快速输入回收功能时、您将在后续通电过程中丢失 SS。  

    谢谢、

    Youhao