This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HV:Ned 驱动器设计

Guru**** 1867270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956881/lm3404hv-ned-driver-design

器件型号:LM3404HV

我是 Roger Peterson、PMMI Lighting。 我们目前正在对 LED 驱动器进行原型设计、以取代 MeanWell LDD-1000h。 我们制造智能照明系统、我们的系统能够运行多达160个 LED 驱动器、每个驱动器控制多达8个、6瓦、6伏的 LED 灯串。  

我对 LM3404HV 进行了原型设计、尽管我们仍有很长的路要走测试、但它的工作原理非常好。 我们对我们使用 LDD-1000h 看到的产品变化感到担忧、同时也将我们的所有制造产品带到美国。 我们需要知道该产品在其生命周期中的位置、以及是否有我们可能应该考虑的新技术。 我们的需求非常有限。 只有一个驱动器在最大电压为50伏时产生1安恒定电流。 但也能够运行一个6fv LED 固定装置。

感谢您为我们提供的任何帮助。

Roger Peterson

PMMI 照明

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

      对于 LM3404HV 器件、即使这不是一款非常新的器件、但由于其高质量和低 EMI 问题、它在市场上也非常有名。 COT 控制模式还有助于实现高调光比性能。 因此、不要担心这个生命周期、它也是我们的帮助产品。

    BR

    肖恩