This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:OUTB 电压尖峰

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907823/ucc27524-outb-voltage-spike

器件型号:UCC27524

大家好、

客户在 OUTB 上进行测试、发现在某些条件 下存在高尖峰、电压高达19.4V/3.2ns、如下所示。 原因应该是耦合。  VDD 为10V。  

数据表规格为 Vdd+0.3V。 因此、只需检查它是否正常、或者是否有方法限制尖峰。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    根据波形、19.4V 的3.2ns 过冲持续时间过短、无法在驱动器的内部 FET 上产生显著的能量。 一般来说、对于此类窄脉冲、在捕获这些脉冲时需要考虑多个项目:

    -         探针节点上具有高电容的长探针连接可能会影响电压尖峰的高 dv/dt 测量、从而在使用具有短连接和低电容的探针设置时导致电压高于实际值的波形。

    -         脉冲<10-20ns 的短持续时间性质不会通过驱动器输出级内部 FET 的体二极管产生显著电流。 由于持续时间较短,内部耗散的能量极少,因此不应导致结温上升到足以对驱动器施加压力或造成损坏。

    此致、

    -Mamadou