This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160散热问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956680/tps54160-tps54160-thermal-question

器件型号:TPS54160

您好、支持团队  

由于制造侧波焊接工艺问题、散热焊盘很有可能会导致焊接不好   

如何估算散热焊盘悬空时的热影响?

应用  

输入电压60V

输出电压12V/0.75A

非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    散热焊盘必须以电气方式连接到器件的 GND 引脚、以确保正常运行、因此不能将其悬空。

    此致、

    Harrison Overrurf