This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:REF2033的 EN 引脚存在问题

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955673/ref2033-problem-with-the-en-pin-of-ref2033

器件型号:REF2033

大家好、我希望为我的应用提供技术支持。
在我的应用中、我使用 Vin = 5V 的 REF 2033、并且我希望使用可编程系统启用/禁用它。
在数据表上、我看到器件在0 <= Ven <= 0.7时处于关断模式(EN = 0)、而在 Ven > Vin-0.7时处于激活模式(EN = 1)。

我尝试通过将3V3_LVCMOS 输出直接连接到 EN 引脚的 FPGA 禁用/禁用 REF2033、该(REF2033)工作正常。

但是、如果输入电压- 0.7V = 4.3V 大于3.3V、则不应打开。 为什么会发生这种情况?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    VIH (Vin - 0.7V)和 VIL (0.7V)之间的电压为灰色区域、无法保证 EN 特性。 我们建议始终高于 VIH 和低于 VIL、以确保正常运行。

    我不会将 VIH 和 VIL 之间的面积 视为迟滞、而是视为灰色区域。

    REF2033的用途是什么? 是否还使用1.65V 电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的帮助。

    我了解到 VIH 和 VIL 之间的区域不是标准迟滞、而是无法定义其功能的区域。

    我的应用中的 REF2033用作 CubeSat 中校准脉冲发生器的电压基准、我还使用1.65V 电源轨。

    如果我想使用3V3_LVCMOS 驱动使能引脚、您建议我执行什么操作?  我可以使用由3V3电源轨驱动并与 Vin 上拉连接的 MOS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我同意您的看法 、我会使用具有电阻器的 MOSFET 进行电平位移。 请记住、这会使逻辑反相、因此请确保您考虑到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我有最后一个问题。 REF 2033是否仍在生产中? 它还能提供多长时间?

    是否有任何具有类似功能的新产品可替代 REF2033?

    此致

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    该器 件采用通用流程、被客户广泛使用、TI 完全期望该器件在未来8-10年甚至更长时间内可用。 TI 没有计划淘汰该器件、也没有在客户仍有需求时淘汰器件。  如果存在任何无法预见的问题、使 TI 无法继续制造此产品、从而迫使 TI 淘汰此器件、则将为客户提供1年 LTB 订单处理时间、并在该时间之后6个月内交付最终产品。

    目前、我们的产品系列中没有其他可支持1.65V 输出的 VREF。 如果您需要1.65V 电压、则必须使用 分压器+ 运算放大器与 VREF 组合。