你(们)好
TLV61048DBVR 的输出电压应为9.7V、但故障器件上只有8.XV。
已确认客户的电压反馈电阻器(R1、R7)使用了1%的材料。
具有 NG 采样的 FB 引脚为0.687V、低于技术规格要求、输出电压低于正常 IC。
请帮助您检查它是否正常、谢谢。
NG IC
良好的 IC
此致
摇滚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TLV61048DBVR 的输出电压应为9.7V、但故障器件上只有8.XV。
已确认客户的电压反馈电阻器(R1、R7)使用了1%的材料。
具有 NG 采样的 FB 引脚为0.687V、低于技术规格要求、输出电压低于正常 IC。
请帮助您检查它是否正常、谢谢。
NG IC
良好的 IC
此致
摇滚
您好、Zack、
您可以分享电路板的布局吗?
→我将询问客户是否可以共享 PCB 布局、但客户已检查 A-B-A 交换、低电压条件将遵循具有相同 PCBA 的 NG IC。
1、故障率现在是多少? 您遇到了多少个故障器件?
→故障率7/40 (175000 ppm)、7个40件测试发现输出电压过低、
2.您是否已尝试更换良好的 IC、但 IC 出现故障并再次测试?
→在同一 PCB 中替换了良好的 IC 和故障 IC、您可以参考上面的波形、即 A-B-A 交换测试结果。
这两个波形的输入电压和负载电流是多少? 输出电压是否会在更高的负载电流下保持在8.XV 恒定?
Δ V Vin=5Vdc、Vout_nom=9.7V、Iout=1A→。 客户没有测试高负载电流。
此致
摇滚