This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048DBVR

Guru**** 2507945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955872/tlv61048-tlv61048dbvr

器件型号:TLV61048

你(们)好  

TLV61048DBVR 的输出电压应为9.7V、但故障器件上只有8.XV。

已确认客户的电压反馈电阻器(R1、R7)使用了1%的材料。

具有 NG 采样的 FB 引脚为0.687V、低于技术规格要求、输出电压低于正常 IC。

请帮助您检查它是否正常、谢谢。

NG IC

良好的 IC

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您可以分享电路板的布局吗?

    我有几个问题要问您:

    1、故障率现在是多少? 您遇到了多少个故障器件?

    2.您是否已尝试更换良好的 IC、但 IC 出现故障并再次测试?

    这两个波形的输入电压、负载电流是多少? 输出电压是否会在更高的负载电流下保持在8.XV 恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您可以分享电路板的布局吗?
    →我将询问客户是否可以共享 PCB 布局、但客户已检查 A-B-A 交换、低电压条件将遵循具有相同 PCBA 的 NG IC。

    1、故障率现在是多少? 您遇到了多少个故障器件?
    →故障率7/40 (175000 ppm)、7个40件测试发现输出电压过低、

    2.您是否已尝试更换良好的 IC、但 IC 出现故障并再次测试?
    →在同一 PCB 中替换了良好的 IC 和故障 IC、您可以参考上面的波形、即 A-B-A 交换测试结果。

    这两个波形的输入电压和负载电流是多少? 输出电压是否会在更高的负载电流下保持在8.XV 恒定?
    Δ V Vin=5Vdc、Vout_nom=9.7V、Iout=1A→。 客户没有测试高负载电流。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我将向您发送友谊请求。

    您可以通过电子邮件与我共享布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我有一个问题,从目前的情况来看,布局不会影响这个问题。 为什么需要确认布局?

    根据 A-B-A 交换的结果、布局不会影响 Good /NG IC 的测试结果。

    FB 引脚的电压似乎会影响输出电压。 您对此问题有什么看法吗?

    是否建议执行 FA 分析。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我们首先要检查原理图和布局是否都很好。 所有器件都应在出厂时通过测试。 设备的部分在工作期间可能会出现故障。 因此、我们通常会检查客户是否正确使用 TI 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我已经为您发送了布局、请帮您检查一下、谢谢。

    此致

    摇滚