This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:使用 TPS62130在轻负载下具有过高的输出电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907347/tps62130-excessive-output-current-under-light-load-with-tps62130

器件型号:TPS62130

您好, 我们使用 TPS62130 降压 DC-DC 转换器进行了设计、输入为宽电压3.6V-16V、输出电压锁定为3.3V、我们需要 低功耗要求。

该 ch 如下所示:  

问题 如下:  

输入电压为4.5V -16V、当负载关闭或轻负载(数十 uA)时、输入电流约为30uA

SW 是  PFM 波形 、如下所 示

当输入电压为3.6V-4.5V 时,输入电流上升到2mA-8mA,从 PFM 模式进入 PWM 模式,4V 对应于8mA 的较大电流,SW 的开关频率也更快,占空比更小,3.6V 时, 电流更小、开关频率更慢、占空比更大、

当输入为4V 时

输入为3.6V 时

这使得我们的器 件无法在3.6V-4.5V 输入下实现低功耗、而且我不太理解这种现象的原因。 请帮助进行分析