请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61178 主题中讨论的其他器件: TPS55340
大家好、
客户正在寻找升压转换器、以极低的重复率将锂聚合物电压(3.6-4.2V)转换为最佳24V (最小18V)、同时以最佳1.5A (最小1A)转换最大1分钟。 这是否适用于 TPS611781? 从数据表中的效率图中可以看出、效率看起来会非常低。 但我也找不到更合适的升压转换器。 您有替代解决方案吗?
谢谢、
Franz