This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R050:我需要获取参数信息

Guru**** 2019690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906893/lmg3411r050-i-need-to-get-parameter-information

器件型号:LMG3411R050

这是 Powersim 器件数据库的捕获

我需要完成此参数文件以进行仿真、但 LMG3411r50产品的数据表没有 GFS 和测试条件。
在 tr、tf 的测试条件下、Vds 被写入320至80V 和80至320V。 我想知道将 VDS 保持为320是否正确、什么是 RG (欧姆)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongsung、您好!

    感谢您的提问。 对于数据表中未披露的参数、我们不允许在论坛中在此披露。 此外、由于我们的 FET 与驱动器集成在功率级中、我认为它与您定义典型晶体管的方式不同。

    出于仿真目的、我们在 以下位置提供了瞬态 SPICE 模型:https://www.ti.com/product/LMG3410R050#design-development

    另外、关于 tr、tf 和 vds 的测试条件问题、测试条件意味着相对于400V、数据取值从20%到80%。 VDS 可以低于数据表中定义的最大值(480V)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、