This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:客户电路图审查- L 值和环路补偿值

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956021/tps56121-customer-schematic-review---l-value-and-loop-compensation-value

主题中讨论的其他器件:TPS56121

ART 编号:TPS56121

大家好、

您能帮我找到合适的电感器和环路补偿 RC 值吗?

我正在尝试在10.8V 输入电压、5.5V 输出电压、2.8A 输出电流的工作条件下设计 TPS56121。 负载很低、但客户希望使用该器件进行设计、因为它是一个注册器件。 因此、我想找到一种使用此器件设计所需电源轨的方法、而不是向客户推荐其他器件。  

由于低负载电流需要太大的电感、我想设置 Fsw 1MHz。 但 Webench 仿真 使用500kHz Fsw 运行、但不使用1MHz Fsw 运行。 这是 Webench 错误还是在该工作条件下该器件不支持1MHz? 此外、如果 Fsw 为1MHz、3.3uH 可以满足30%的 Iout。 但客户希望一开始就具有500kHz 的 FSW。 那么 L 应该加倍、对吧?

2.关于环路补偿组件、请参阅附件。 它们使用3.3uH 电感器和47uF*5+10uF*1+100nF*1输出电容器。

- 当前设计值_TPS56121 Cal.xls:当前客户设计。 它不稳定。

- 电路原理图 Review_TPS56121 Cal.xls:由于在数据表中建议将 R_1设置为10k 至50kOhm,因此我更改了 R 和 C 的值。但我不确定是否正确调整了 L、FSW 和环路 RC 值。 您是否会检查它并推荐任何价值? 否则、您可以告诉我如何正确选择这些值、而不是此 Excel 工作表。

 e2e.ti.com/.../Current-design-values_5F00_TPS56121-Cal.xls

e2e.ti.com/.../3644.Schematic-Review_5F00_TPS56121-Cal.xls

感谢您的快速响应! 客户正在等待任何反馈...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于低负载电流需要太大的电感、我想设置 Fsw 1MHz。 但 Webench 仿真 使用500kHz Fsw 运行、但不使用1MHz Fsw 运行。 这是 Webench 错误还是在该工作条件下该器件不支持1MHz? 此外、如果 Fsw 为1MHz、3.3uH 可以满足30%的 Iout。 但客户希望一开始就具有500kHz 的 FSW。 那么 L 应该加倍、对吧?

    webench 似乎未启用1MHz 选项、 是、 将 L 加倍至6.8 μ F

    使用  6.8uH 时、LC 频率较低。  调整补偿组件、如下所示、以增加交叉频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次检查图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像是否可见?