This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:初级电感大于所需电感

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634, UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905991/ucc28634-more-primary-inductance-than-required

器件型号:UCC28634
主题中讨论的其他器件: UCC28701

数据表显示、工作模式应在 tE 0..100%负载范围内为 DCM、并为过载情况保留 CCM。 为什么是这样? 在我的示例中、Webench 计算出的电感为552uH、但磁芯允许我在额定饱和电流下获得682uH。 如果我选择更大的电感、会发生什么情况? 显而易见的通用答案是"控制器会更早进入 CCM "、但据我了解、数据表似乎不喜欢此选项(图41和8.3.1中的相关讨论)。 较高的电感会放宽不等(16)第8.3.7节中 R_cs/L_pri 的限制、因此看起来很有益处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28634仅在大信号瞬变期间采用 CCM 模式。  转换器在 DCM 下运行的其余时间。

    数据表的第13节定义了 CCM 和 DCM 运行模式。

    如果您希望使用纯 DCM 运行的反激式控制 器、则可以查看从未以 CCM 运行的 UCC28701。

    此致、