This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:低功耗模式对启动过程的影响?

Guru**** 2506105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955089/lmg3410r050-effect-of-low-power-mode-on-startup-procedure

器件型号:LMG3410R050

假设出于参数考虑!LPM 在启动过程中被拉至低电平、如 数据表§8.3.4中所述。  它会如何影响图中的时序图。 16?

我假设!故障永远不会清除。 但在此之前:

  1. VDD 是否通过 VDD_ON? (假设是)
  2.  LDO 5V 是否已建立(????)
  3. VNEG 是否已建立(假设否)

此外(不在图中):

  1.  RDRV 何时构建为1.25V (如  本论坛中的另一个问题中指定)?

我假设后者不需要、因为它需要 VNEG? 即在 VNEG 之后但在!FAULT 高电平之前开始构建吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 VDD 和 LDO 将在 LPM 下累积。 由于 IC 内的降压/升压转换器将被禁用、因此 VNEG 电压不会升高。 此外、Rdrv 不会在 LPM 下累积以减少静态电流、因为 LPM 假定器件未切换。 希望这能解答您的问题。

    此致、