This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:轻负载运行

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955006/tps56637-light-load-operation

器件型号:TPS56637

大家好、

我的客户希望在0.5A (最大值)等极轻负载条件下使用 TPS56637、以最大限度地减少 BOM。
此用例中是否存在任何问题? 我认为只要  他们使用 FCCM 模式就没有问题...

此致、

Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    TPS56637的 OC 限制是固定的、远高于应用中的最大电流。 除了这一点、如果 OC 值对于客户的应用不重要、我认为没有明显的问题。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    感谢您对此做出及时响应。 我同意你的意见。

    此致、

    Takashi Onawa