This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A49的稳定性问题

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953366/tps7a49-stability-problem-for-tps7a49

器件型号:TPS7A49

您好!

我对 TPS7A49的稳定性有一些问题。


在连接方案中、您可以看到(从右上角的 board_2中)一个 LDO、它生成12V 电压并将其注入通过长电缆连接两个板的交流通道(具有差分信号的两根导线是双绞线)。
通过该直流、在 board_1中、TPS7A49生成5V Vcc、该 Vcc 为该电路板上的所有组件供电(此外、还存在两个缓冲器、以具有两个独立的 Vcc/2信号、在 Circuit _1中需要)。 Board_1使用几 mA、因此对于这680欧姆电阻器、TPS7A49输入端的电压大约为8V。
然后、Circuit _1通过输出线生成交流差分信号、而在另一个电路板中、Circuit _2接收并细化该信号。

我们已经生产了许多 Board_1类型的 PCB、在大多数情况下、它们都正常工作。
但在少数情况下、Board_1交流差分输出会降级、振荡频率约为112KHz。
我做了一些测试、问题是由 TPS7A49引起的:移除它并在其输出端直接连接5V 电源、所有这些都正常。
最初、我以为部件外露焊盘焊接不正确、因此我更换了(两次)、但我看到了相同的行为。
因此、我认为由于输入和输出电容、这是一个可检测性问题。 C5和 C6是两个10uF 电容器(±10%、0805、X5R、35V)。 我在 C5和 C6的每个引脚上添加了其他10 μ F 电容器、现在一切正常。

TPS7A49是否可能需要超过数据表中建议的10uF 电容?


谢谢、

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱门特、  

    感谢您分享应用程序详细信息。 增加的650欧姆会显著增加 LDO 输入端的源阻抗、这可能会导致某些不稳定。 使用一个10uF 的额外输入电容器、源阻抗被减少、这让我认为这可能是原因。 10uF 足以满足输出侧的要求。  

    为了确认该问题、请提供示波器脉冲、以清楚地显示发生振荡时 LDO 的输入和输出、您可能需要使用添加的10uF 电容器重新采集波形。  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    我也是这样想的,在你的回答之前就尝试过这种方法。 问题似乎已经解决。

    为了完全确定、我将在其他显示该行为的电路板上尝试相同的修改。 我将很快报告这方面的情况。

    谢谢、

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱门特、  

    感谢您的反馈、请告诉我您是否可以解决该问题。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    当然! 我只需要几天的时间、因为要测试的板太多了、而且问题在极少数情况下会出现。 我认为电路在稳定性边界上、当某些元件接近容差范围限值时、它会变得不稳定。

    我将尽快确认解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、请在结果可用后发布结果。  

    Jason