This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:输出电流

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953803/tlv61048-output-current

器件型号:TLV61048

团队、

由于 TLV61048没有 Webench、只需仔细检查:TLV61048能否 在12V 输出电压下提供0.5A 输出电流、并从大约5V 升压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    TLV61048应能够从5V 输入电压输出12V/0.5A 电流。 该器件的开关电流限制通常为3.7A。