This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:并联 GaN 器件

Guru**** 2504545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953558/lmg3410r050-paralleling-gan-devices

器件型号:LMG3410R050

您好!

我想并联两个 TI GaN 器件、用于软开关和硬开关。 在数据表中、建议为硬开关应用添加一个小型去耦电感器。 我不确定将该电感器放置在何处、因此您能否向我展示该电感器的位置以及该电感器的值是多少? 此外、在设计电路板时、我还应该注意其他事项吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    以下示例可用作去耦电感器的放置示例。 根据仿真和测试结果、建议值为1uH。 根据压摆率和传播延迟差、您可以根据需要增大该值。

    我是否可以知道应用中的相电流大小?

    此致、