请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR23630
大家好、
FB 路径布局靠近电感器、因此我知道该噪声和尖峰来自 FB 噪声。
我知道 FB 噪声对稳定输出造成了很大的问题、但我无法理解 FB 噪声是如何导致开关电压振铃和输出电压不稳定的
您能用图片解释一下吗?
谢谢你
这是 LMR23630负载为2A 时的情况、条件为 Vin=12、Vout=3.3V、Iout=1.5A。