This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:借助 bq24193 + bq27531-G1解决方案实现涓流充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903482/bq24193-trickle-charge-with-bq24193-bq27531-g1-solution

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: BQ27531-G1

您好!

您能否确认 bq24193在 bq24193 + bq27531-G1解决方案上的工作情况?  

一个完全放电的电池组 (电池电压几乎为0V)被连接至 bq27531-G1 BAT 引脚和 CE 引脚。 这意味着 bq27531-G1被禁用。

此时 bq24193是否会在默认模式下开始涓流充电?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

     当 VBAT < VBAT_SHORT (典型值2V)时、电池充电电流自动设置为100mA 典型值。

    谢谢、

    宁。