This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560B 电感器吱吱声

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902122/tps54560b-q1-tps54560b-inductor-squeaking

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560B

尊敬的团队:

客户在其设计中使用 TPS54560B、Vin=12V、Vout=5V、Iout=4A。 客户发现 Iout=4A 时电感器发出吱吱声。  他们使用的电感器的 SAT 电流为8A。 似乎未超过。 我还随附了原理图和 PCB、希望您能帮助查看。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    来自电感器的可闻噪声可能是由 SW 节点不稳定引起的。 请在这种情况下通过共享 SW 波形进行确认。

    4VOUT 电路也会发生这种情况吗? 它们是否测试了这些电路的稳定性标准(波特图、负载阶跃响应)? 我建议他们使用 数据表中的第7.3.14节检查补偿值

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。

    当负载@>300mA 时、电感器噪声发生、 当前 IC 将进入 DCM 模式。 输出电压和纹波电压都能为客户提供良好的性能。 那么现在:

    1.我想知道对于这个2.4MHz 应用、1uH 的电感器是否太小了?

    我计算了 COMP、根据客户的 COMP 网络、穿越频率仅为12kHz、我不确定、但认为对于2.4MHz 应用来说太小了。 但现在输出电压和响应对客户来说是可以的。

    希望您能提供一些建议。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    客户已通过将频率更改为1.8MHz 和将电感器更改为4.7uH 来修改噪声。

    使用新参数、噪声降低、SW 波形变为正常。 但是、启动时 、客户仍然会听到一些噪音。   我使用数据表指南计算了 COMP、并且 FCO=40KHz、R4=26.3K、C5=4.7nF、C8=6.7pF。

    我仍然对穿越频率有疑问、因为在我看来、穿越频率应为开关频率的1/10。 那么、您可以帮助确认这一点吗? 或者、您能否帮助仿真环路稳定性?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    在2.4MHz 频率下、输入电压为12V 至5V、效率为~90%、可提供~1.4A 峰-峰值的电感器纹波。 您可能需要考虑具有更高电感值的电感器。

    2. 12kHz 交叉较慢,但不会直接导致不稳定。 检查相补角。 FSW 的1/10的 FCO 是建议的最大交叉频率。 更高的频率可提供所需的更快响应、但不应导致不稳定。

    查看发生可闻噪声时的开关波形。 它看起来正常吗? 您可以共享波形吗?

    Sam