有关 BQ25120A 的一些问题
我们的客户需求
0-15充电电流:10mA
15-45充电1 c = 60mA
规范手册具有 TS 故障状态、如下所示
当 TS 故障为11、11时-- TWARM <TS temp & lt;THOT (voltage reduced by140 mV)
答:这种状态的含义是什么? 软件是否需要干预?在此状态下关闭充电?
二. 根据客户要求的温度范围(0-15-45)、有两个设置:
1:将冷设置为0度、将热设置为45度
因此、当 TS 故障= 10时、这是否意味着温度是0至10度?
现在充电电流是快速充电电流的一半、对吧?
如果 TS 故障= 11、这是否意味着温度是30至45度?
充电电流是多少?
2:将 COLD 设置为0、将 HOT 设置为60
如果 TS 故障= 11、这是否意味着温度是45至60度?
如果不涉及主控制软件、充电电流是多少?
如果此时、主控件通过 BQ25120A 的 I2C 控制关闭充电、这是否意味着充电将在45度停止、以满足客户的需求
上述理解是否正确、建议我们选择哪一个计划是好的?