This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:使用 TPS62122的数量2加电、且电流仅为1mA

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902411/tps62122-power-up-using-quantity-2-of-the-tps62122-and-having-only-1-ma-of-current-available

器件型号:TPS62122

我的输入电压为6.6伏、仅提供受恒流二极管限制的1mA 电流。 我的电源使用 2个 TPS6212提供2个2.7和1.8输出。  我上电正常、但如果我缓慢增大输入电源或对上的电源进行调平、我可以使任一或两个电源上的 Vout 在1.3Vdc 时"失速"。  电源消耗的电流过大、这可能是因为它尝试在输入电压过低时切换电流。 我将使能引脚连接到 Vin。  现在、当输入电压为6V 时、我将使能引脚连接到分压器、将输入电压除以约2伏、并将其连接到 TPS62122上的使能端(将分压器共享 到两个器件。)  现在完美工作。  我尊重使能需要50uA 电流的规格、并调整电阻器大小以适应50uA 电流。  您是否看到这样做的任何缺点?  我基本上将使能引脚置于2伏的正常工作电压和6.6伏的输入电压。  有更好的想法吗?

e2e.ti.com/.../sch1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    只要 EN 电压保持在导通阈值(1.1V)以上并处于 EN 引脚的电压限制范围内(-0.3V 至 VIN+0.3、但低于17V)、电源就应该正常工作。 因此、只要输入电压 VIN 范围不会通过分压器违反 EN 引脚电压限制、就可以正常工作。 我没有看到数据表中提到的50uA 电流限制。 此外、请确保输入电源 VIN 能够提供的输入电流足以满足2.7V 和1.8V 输出下负载消耗的所需输出功率。 通常、它 大约为(2.7/VIN*(2.7V 负载消耗的最大电流)+ 1.8/VIN*(1.8V 负载消耗的最大电流))安培、并且由于运行期间的功率损耗而需要额外的裕度。 VIN 越低、输入电流要求就越高、因此您可以根据您正在设计的最小输入电压找到最大电流限制。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我仅在2.7电源上绘制了大约2mA 的电流、在1.8V 电源上绘制了大约1mA 的电流。  非常轻的负载和非常有限的输入电流(电压充足)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您的更新。 这应该是正常的-器件将在 PFM 运行模式下运行并调节输出。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    模块