This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:即用型替代产品?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901846/tps782-drop-in-replacements

器件型号:TPS782

我在该稳压器的2.5V、3.0V 和3.3V 版本中进行了设计、但没有注意到糟糕的负载瞬态响应(数据表中的图19)。  这已成为原型中的一个问题。  该系列是否具有更好规格的直接替代产品?  少量返工也是可以接受的。  我需要我提到的三个电压、输入电压为5V。  超低功耗并不重要、但我确实需要至少150mA 的输出。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS --我使用的是 SOT (5)封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    感谢您澄清这一封装。 请看 一下 TPS7A02。 这是一款 IQ 低得多的 LDO、瞬态响应快得多。  

    以下是数据表中的一个示例:

    您应该能够 在此处订购免费样片

    我希望这是您所寻找的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,John!  这看起来是一个很好的替代方案、应该能够完美地工作。  非常感谢您的帮助和快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我已经撞到墙、试图获取样片或订购这些器件。 经销商目前没有 DBV (SOT5)封装、当我从 TI 网站申请样片时、我被告知不合格。  我是一家公司(ME)的电子工程师顾问、我正在使用我的公司电子邮件域登录。  我不知道在哪里可以对我的资质提出申诉、通过 TI store 订购的唯一选择是6000件。

    我不知道您是否可以在这里提供帮助、但您能与他人联系吗?

    非常感谢、

    Gerrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    我将对此进行研究。 同时、您能否向我发送您的联系信息和所需样片数量? 我将代表您订购样片。

    请发送至 johncummings@ti.com

    此致、