This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:用于数据收集器件的电池备份

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25155, BQ24075T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164094/bq24075-battery-backup-for-data-gathering-device

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25155

我们的器件通常依靠线路供电运行、但我们希望器件在断电时能够在相当短的时间内继续运行、以便继续收集数据。 因此、我们正在尝试设计备用电池。 当电池电压降至3.5V 至3.7V 左右时、我们希望器件完全断电、而不是继续消耗电池电量。 我们已经搜索了组件解决 方案、但我们提出的最佳解决方案是 BQ24075。  此设计的问题在于、U5、TPS3840PL 或 TPS3840DL 会继续耗尽电池电量。

1.这个电路看起来不错吗?

2.您能建议一种更好的方法来完成我们要做的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    欢迎使用 E2E!

    [引用 userid="245570" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164094/bq24075-battery-backup-for-data-gathering-device ]1. 此电路是否正常?[/报价]

    在充电器特定部分、我确实看到 TS 引脚被设置为分压器、但被上拉至 BAT 引脚、这是有特殊原因吗? 这将导致 TS 电压随电池变化而变化。 如果您不使用 TS 功能(因为您有200kOhm 和49.9kOhm 分压器)、则需要将其上拉至 VIN。  

    对于 IN 引脚、我确实会看到所需的电容(1uF 至10uF)缺失。 在 OUT 引脚上、建议将电容保持在4.7uF 至47uF 之间、但我看不到100uF 电容器有问题。  

    对于利用 SYSOFF、XY2300AI 和 TPS3840PL/DL 的这种低 IQ 电池使用情况、这看起来不错、但存在一种我无法保证行为的状态。 如果 HXY2300AI 将 SYSOFF 拉至 GND (TPS3840PL 上的复位为低电平)、则会使 SYSOFF 保持浮动、因此不建议这样做。  

    [引用 userid="245570" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164094/bq24075-battery-backup-for-data-gathering-device ]2. 您能建议一种更好的方法来完成我们要做的事情吗?[/引述]

    您的系统中是否可能有微控制器、因为这是数据收集设备? 我可以想象使用 BQ25155实现这一点、而无需任何外部器件。  

    将更改以下内容:

    • BQ24075T 上的 OUT 引脚-> BQ25155上的 PMID 引脚
    • 访问可监控电池电压的充电器内的 ADC
    • 当电池电压低于3.5V (或您器件的3.5V - 3.7V 电压)时、您可以针对 10nA 电池 Iq 将器件置于运输模式

    此致、

    Anthony Pham