This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:5V 输出设计

Guru**** 1712740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949934/tps54232-5v-output-design

器件型号:TPS54232

尊敬的先生:

我正在考虑使用 TPS54232来生成5V 电压的电路。

" kΩ R5约为10 μ s "的原因是什么。 数据表(SLVS876D P15)中列出了什么?

由于我想从标准电阻器值(E12、E24)中进行选择、我计划使用以下值。

VOUT - R5 - VSENSE - R6 - GND
R5:4300Ω μ A
R6:820Ω Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ban  

    通常、我们将(R5+R6)设置为大于10kohm、这可以提高效率、因此建议您增大 (R5+R6)值。  

    此外、还建议您使用 E-96电阻器以实现更好的容差。